请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:AWR1642BOOST 主题中讨论的其他部件:AWR1642
工具/软件:Code Composer Studio
大家好
我正在AWR1642上使用C674x内核。 在所附的CMD文件中,需要将多个函数放置在RAM的特定区域中。 但是,如下图所示,链接程序找不到这些函数。 然后我分析了DSS_DATA_PATH.oe674 (我将"obj"扩展名更改为oe674)。 我可以在其中看到那些MmwDemo_XXXXX函数,但链接程序不能。 您能告诉我为什么?
DSS_DATA_PATH.0e674文件的整个分析输出位于附件中。
我的环境是Windows 10,CCS 7.1 .0016,编译器:TI 8.1
谢谢
彼得