This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1642BOOST:CMD文件中没有匹配的部分

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/597958/ccs-awr1642boost-no-matching-section-in-the-cmd-file

部件号:AWR1642BOOST
主题中讨论的其他部件:AWR1642

工具/软件:Code Composer Studio

大家好

我正在AWR1642上使用C674x内核。 在所附的CMD文件中,需要将多个函数放置在RAM的特定区域中。 但是,如下图所示,链接程序找不到这些函数。 然后我分析了DSS_DATA_PATH.oe674 (我将"obj"扩展名更改为oe674)。 我可以在其中看到那些MmwDemo_XXXXX函数,但链接程序不能。 您能告诉我为什么?

DSS_DATA_PATH.0e674文件的整个分析输出位于附件中。

我的环境是Windows 10,CCS 7.1 .0016,编译器:TI 8.1

谢谢

彼得

e2e.ti.com/.../3122.dss_5F00_mmw_5F00_linker.cmd.txt

e2e.ti.com/.../analysis_5F00_0e674_5F00_cmd_5F00_file.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Peter,
    我将把您的问题转到编译器论坛。 那里的专家可以为您提供最好的帮助。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目标文件 DSS_DATA_PATH.oe674没有名为.text:MmwDemo_something的输入部分。  它仅具有名为.text的大输入部分。  您可以从分析文件中的节列表中看到...

    部分信息
    
    ID名称 load addr run addr.(加载地址运行地址 大小对齐分配
    --- ------------------- ----------------- -------- ———
    0 (无名称) 0x0万 0x0万 0x0 0牛顿
    文本 0x0万 0x0万 0x48c0 32 Y
    2 .l3data 0x0万 0x0万 0xa0000 8年
    3 .l2数据 0x0万 0x0万 0xc000 8年
    4 .l1数据 0x0万 0x0万 0x4000 8年
    5 .SWITCH:MmwDemo_EDMA_t.. 0x0万 0x0万 0x30 4年
    6 .const:.string 0x0万 0x0万 0xbf 4年
    7 .c6xabi.attributes 0x0万 0x0万 0x44 0牛顿
    8 .symtab 0x0万 0x0万 0x1690 0牛顿
    9 .rel.text 0x0万 0x0万 0x4a0 0牛顿
    10 .rela.text 0x0万 0x0万 0x2e8 0牛顿
    11 .rel.switch:MmwDemo_ED... 0x0万 0x0万 0x60 0牛顿
    12 .TI.SYMBOL.ALIAS 0x0万 0x0万 0x9 0牛顿
    13 .TI.section.flags 0x0万 0x0万 0x1a 0牛顿
    14.strtab 0x0万 0x0万 0xf89 0牛顿
    15 .shstrtab 0x0万 0x0万 0xFD 0牛顿
    

    获取名为.text:name_of_function的子节的典型方法是使用编译器开关 --gen_func_Subsections.  请在 C6000编译器手册中阅读有关该选项的更多信息

    谢谢,此致,

    -George

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。 它是有效的。