This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:SPP BLE服务器加载问题

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/598237/rtos-spp-ble-server-oad-problem

在“线程:CC2650”中讨论的其它部件

工具/软件:TI-RTOS

您好,

我正在使用SPP BLE服务器项目,我已根据自定义要求对其进行了修改。  

BLE堆栈- 2.2 ,CCS - 7.1 ,TI - RTOS - 2.13 和使用cc2650启动板

我添加了加载,并且能够成功地构建代码。 这是我的记忆图

然后我加载了堆栈项目和应用程序。 问题是设备不会通告。 但它已到达 void GAPRole_StartDevice(&SPPBLESERVER_gapRoleCBs);

调试时,我发现它卡在hwexception处理程序中。  

我还要附加app_ble.cfg文件。是否可以有人提供解决方案???

e2e.ti.com/.../app_5F00_ble.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可能会在ROV的“Hwi->异常”视图中获得回溯跟踪。 反向跟踪的可能性取决于编译器,编译器选项,设备和异常类型,但这是一个容易检查的事情。

    此外,还有有关处理例外情况的视频: training.ti.com/debugging-common-application-issues-ti-rtos。 请注意,如果您在ROM中使用内核,则某些功能不可用。 要启用它们,必须将内核置于闪存中(在.cfg文件中注释掉ROM语句)。

    托德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户解决了例外,我将跟进问题拆分为以下地址: e2e.ti.com/.../59.8598万