This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F2.8335万:类型符号"_sqrt"重新定义

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/598497/compiler-tms320f28335-type-symbol-_sqrt-redefined

部件号:TMS320F2.8335万
主题:controlSUITE中讨论的其他部件

工具/软件:TI C/C++编译器

你(们)好

l编译和链接我的projet时发现此错误

重新定义的符号"_sqrt":首先在"C:/ti/controlSUITE/libs/math/FPUfastRTS/V100/lib/rts2800_fpu32_fast_supply.lib<sqrt_F32.obj>"中定义;在"C:16.9 .1.lib_rtsf.obj_rtsf.lib_rtsf.lib_rts.

如您所见,函数"sqrt"似乎在两个不同的库中声明了两次

遗憾的是,不可能只使用其中一个函数,因为我需要快速库,但它不包含我需要的所有函数

我尝试使用"-priority"标志,但它不起作用

请帮帮我。

谢谢,此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是C2000 FastRTS库的已知问题。  有关讨论和解决方法,请参阅 此主题

    谢谢,此致,

    -George

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在它可以正常工作(也许)

    谢谢你,George