请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8335万 主题:controlSUITE中讨论的其他部件
工具/软件:TI C/C++编译器
你(们)好
l编译和链接我的projet时发现此错误
重新定义的符号"_sqrt":首先在"C:/ti/controlSUITE/libs/math/FPUfastRTS/V100/lib/rts2800_fpu32_fast_supply.lib<sqrt_F32.obj>"中定义;在"C:16.9 .1.lib_rtsf.obj_rtsf.lib_rtsf.lib_rts.
如您所见,函数"sqrt"似乎在两个不同的库中声明了两次
遗憾的是,不可能只使用其中一个函数,因为我需要快速库,但它不包含我需要的所有函数
我尝试使用"-priority"标志,但它不起作用
请帮帮我。
谢谢,此致