This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TI-RTOS:SSL存在TI-RTOS构建错误

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/595850/ccs-ti-rtos-ssl-with-ti-rtos-builded-error

部件号:TI-RTOS

工具/软件:Code Composer Studio

MCU TM4C129ECKPD

CCS 6.2 Tm0

wolfSSL 3.11 0

参考  processors.wiki.ti.com/.../Using_wolfSSL_with_TI-RTOS

第一次来还不错

链接正常

但是"对于命令行版本" ,我不知道如何操作   

问题1 我找不到路径"”TIRTOS_examples_dir”/”COMPILER”/”BOARD_dir”/makedefs 您是否给我一个示例?

问题2 如何修改 makedefs," WOLFSSL_lib"是指路径还是mane?

 我构建 了该项目,结果是“无法在路径上找到包'ti.mw.fatfs'”

期待您的回复  

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="user351.1888万"]

    问题1 我找不到路径"”TIRTOS_examples_dir”/”COMPILER”/”BOARD_dir”/makedefs 您是否给我一个示例?

    问题2 如何修改 makedefs," WOLFSSL_lib"是指路径还是mane?

    [/引述]

    由于您使用CCS构建应用程序,因此只需按照 “CCS内的TI编译器内部版本”下的步骤操作。 您不需要遵循 "对于命令行构建"

    [报价用户="user351.1888万"]

     我构建 了该项目,结果是“无法在路径上找到包'ti.mw.fatfs'”

    [/引述]

    您能否检查"C:\ti\tirrex-content\tirtos_tivac_2_16_00_08\products\tidrivers_tivac_2_16_00_08\packages"是否沿您突出显示的路径行驶? 本产品包含ti.mw.fatfs软件包。

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我添加到flie path:"C:\ti\tirrex-content\tirtos_tivac_2_16_00_08\products\tidrivers_tivac_2_16_00_08\packages "并构建它,但它是错误的。

    错误 为

    说明资源路径位置类型
    无法沿路径找到包'ti.mw.fatfs':'
    C:/ti/wolfssl-til.0/tirtos/packages 3.11 ;
    C:/ti/tirex-content/tirtos_tivac_2_16_00_08/products/NDK_2_25_00_09/packages;
    C:/ti/tirex-content/tirtos_tivac_2_16_00_08/products/NDK_2_25_00_09/packages/ti/NDK/inc;
    C:/ti/tirex-content/tirtos_tivac_2_16_00_08/packages;
    C:/ti/tirex-content/tirtos_tivac_2_16_00_08/products/bios_6_45_01_29/packages;
    C:/ti/tirex-content/tirtos_tivac_2_16_00_08/products/uia_2_00_05_50/packages;
    C:/ti/ccsv6/cs_base;C:/ti/xdctools_3_32_01_22_core/packages;...;'。 确保正确设置了软件包路径。 .xdchelp /tcpecho_Client_TivaTM4C1294NCPDT line 90 C/C++问题

    我添加到 path is not work,您能告诉我如何添加路径这个路径吗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢,这里还不错