This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP430FR4133:CCS 7.1 Linux安装程序错误地说MSP-EXP430FR4133不受支持

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR4133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/597091/ccs-msp-exp430fr4133-ccs-7-1-linux-installer-incorrectly-says-the-msp-exp430fr4133-isn-t-supported

部件号:MSP-EXP430FR4133

工具/软件:Code Composer Studio

在7.1 将CCS LTS.LTS安装到Ubtutu 16.04 0.0.0016万 系统时,安装人员说不支持MSP-EXP430FR4133:

但是,由于 MSP-EXP430FR4133包含EZ-FET仿真器,因此Linux支持它,因为CCS能够成功加载和运行程序。

 "Linux主机支持CCSv7 wiki"页也错误地将 FR4133 LaunchPad列为不受支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    切斯特

    是的,如果它是EZ-FET,而不是eZ430,那么它在Linux上应该是正常的。 我将在星期二回到办公室时确认。 感谢您指出这一点。

    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    切斯特

    您回答正确。 这款产品具有较新的EZ-FET,可在Linux和Mac上正常工作。 我们将更新安装程序。 对于7.2 来说可能太晚了,但最晚将与7.3 相交。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此修复程序似乎将使7.2 成为可能。