请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP-EXP430FR4133 工具/软件:Code Composer Studio
在7.1 将CCS LTS.LTS安装到Ubtutu 16.04 0.0.0016万 系统时,安装人员说不支持MSP-EXP430FR4133:
但是,由于 MSP-EXP430FR4133包含EZ-FET仿真器,因此Linux支持它,因为CCS能够成功加载和运行程序。
"Linux主机支持CCSv7 wiki"页也错误地将 FR4133 LaunchPad列为不受支持。