This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CODECOMPOSER:从生成中跳过某些文件

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/597735/ccs-codecomposer-some-files-are-skipped-from-building

部件号:CODECOMPOSER

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我在尝试构建ccsv6项目时遇到了这个奇怪的问题。 该项目已从ccsv6转换为3.3。 修复了一些移民问题后,Build Project给了我60多个错误,基本上说符号没有解决。 然后,我返回检查,发现源文件文件夹中的某些文件根本没有生成。 同时,其他的成功地建立起来了。

我已检查的内容:

1.这些文件未设置为从生成中排除。

2.在项目属性中,我可以看到它们位于链接的资源中。 在项目资源管理器中,我还可以看到文件图标右下角的小箭头。 我尝试将它们链接并复制到工作区。 运气差。

3.没有其他文件说明应从构建中跳过这些文件。

一些意见:

1.跳过的文件不会显示在projectname_linkInfo.xml中的makefile中。 但我不知道他们为什么被排除在外。

2.所有被跳过的文件在文件系统中似乎都有大写字母名称,但在链接的资源设置中,它们都是小写字母。 我试图修改名字,使其完全相同,但仍然没有运气。

我尝试的选项太多了... 有什么想法我应该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    细节方面还是有点模糊,很难说。 您的是否可以提供项目资源管理器的屏幕截图以及来自生成输出窗口的完整生成输出? 如果您还可以提供一个示例项目,那将是最好的选择。 但如果您不能,我将从屏幕截图和生成输出开始。

    谢谢
    KI