请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CODECOMPOSER 工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我在尝试构建ccsv6项目时遇到了这个奇怪的问题。 该项目已从ccsv6转换为3.3。 修复了一些移民问题后,Build Project给了我60多个错误,基本上说符号没有解决。 然后,我返回检查,发现源文件文件夹中的某些文件根本没有生成。 同时,其他的成功地建立起来了。
我已检查的内容:
1.这些文件未设置为从生成中排除。
2.在项目属性中,我可以看到它们位于链接的资源中。 在项目资源管理器中,我还可以看到文件图标右下角的小箭头。 我尝试将它们链接并复制到工作区。 运气差。
3.没有其他文件说明应从构建中跳过这些文件。
一些意见:
1.跳过的文件不会显示在projectname_linkInfo.xml中的makefile中。 但我不知道他们为什么被排除在外。
2.所有被跳过的文件在文件系统中似乎都有大写字母名称,但在链接的资源设置中,它们都是小写字母。 我试图修改名字,使其完全相同,但仍然没有运气。
我尝试的选项太多了... 有什么想法我应该怎么做?