This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430AFE221:可以#39;将项目加载到CCS cloud-CC256x_MSP430

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/593631/ccs-msp430afe221-can-t-load-a-project-to-ccs-cloud-cc256x_msp430

部件号:MSP430AFE221
主题中讨论的其他部分:UNIFLAASH

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我有兴趣开始使用 CC256x_MSP430评估板。

尝试将SPPDemo项目导入到CCS TI云中,但该过程似乎无法正常运行。

以下图标至少保留30分钟  

“文件”-->“导入CCS项目”-->选择以下选项:

C:\TI\Connectivity\CC256X BT\CC256x MSP430蓝牙SDK\v 1.5 R2\MSP430_Experiment\Samples\SPPDemo

想知道原因是什么。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sen,

    在这个项目中,它不能与CCS云配合使用。  它引用了SDK中的许多文件。  您需要使用CCS Desktop来完成此操作。

    您可以在此处下载CCS Desktop:

    processors.wiki.ti.com/index.php/Download_CCS

    导入SPPDemo项目时,请确保取消选中该框以将项目复制到工作区中。  项目假设文件相对于项目的位置,因此必须取消选中此框才能将项目保留在其原始位置。

    通常,要在CCS云中使用项目,要么项目使用的所有文件都需要位于项目本身中,要么它们需要是云中存在的软件包的一部分,例如资源管理器中的文件。

    我尝试将项目导入到CCS云中,以查看是否可以再现您看到的挂起。  对我来说,它完成了导入,但无法生成项目。

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你John。

     已下载并安装CCS台式机。

    我目前正在遵循以下指南:

    "http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC256x_TI_Bluetooth_Stack_SPPDemo_App" 

    根据说明:

    "运行蓝牙代码:

    代码刷新后,使用miniUSB将主板连接到PC ...

    "

    代码闪烁步骤出现问题。

    已安装了UniFlash,选择了该设备,但是我不确定要为SPPDemo上传哪些映像(以及从何处上传)。

    此外,在将项目加载到CCS时,收到以下错误。

      

    在“ http://processors.wiki.ti.com/index.php/Download_CCS"”中查找4.1 3版本时,只有4.1 .0-4.1 .3可用。

    请提供建议,

    谢谢。

    Simyon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Simyon,

    CCS可以为您刷新程序。 不必使用UniFlash。 在CCS中启动调试器时,它将自动刷新MSP430。

    生成过程中出现的错误消息是由于此项目是使用我们的C编译器版本创建的,而不是CCS安装的版本。 要解决此问题,有几个选项。 一种方法是将项目更改为使用较新版本的编译器。 您可以通过右键单击项目并选择属性来执行此操作。 然后,在打开的对话框中,选择左侧的“常规”,然后在右侧有一个框用于更改编译器版本。

    安装4.1 编译器的另一个选项。 请注意,这不是CCS,而是CCS的一个组成部分,因此您不会在CCS下载页面上看到它。 要安装不同版本的编译器,请转至帮助->安装新软件。 在顶部的框中选择代码生成工具更新站点。 然后,在“TI编译器更新”下的按钮上查找MSP430 4.1 编译器。 我在计算机上看到的最旧版本是4.4 ,但我在Mac上运行,当时我们没有Mac版本。 或者,您可以安装4.4 并将项目更改为使用4.4。

    在维客页面上的说明帮助方面,最好创建一个新的线程,我们可以将其定向到使用蓝牙的团队之一。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好John。

    感谢您的回复。

    我安装了4.4 编译器,如下所示:

    然后,尝试使用以下步骤生成项目:

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC256x_MSP430_TI_Bluetooth_Stack#Flashing_the_Bluetooth_Code

    我已导入SPPDemo项目,并将生成配置设置为“调试”,如下所示:

    但是,生成过程退出时出现错误。

    日志为attached.e2e.ti.com/.../BuildingLog.docx

     

    请提供建议。

    谢谢。

    Simyon。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关于闪烁–遵循以下说明:
    processors.wiki.ti.com/.../Generating_and_Loading_MSP430_Binary_Files
    FET-Pro430-Lite已下载,并将在成功构建项目后使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果它从CCS中提取libmath,我怀疑它是ELF格式。 您可以将项目更改为生成ELF。 此设置位于更改编译器版本的位置下面。

    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Simyon:

    我能够使用CCS v 6.2 ,TI 4.1 v.9传统COFF输出格式构建SPPDemo项目。



    此致,
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经在这里发布了Ryan使用的4.1 9编译器:
    software-dl.ti.com/.../ti_cgt_msp430_4.1.9_windows_installer.exe