主题中讨论的其他部件:controlSUITE, PowerSuite
工具/软件:Code Composer Studio
我在安装CCS V7并打开在V6中创建的项目后遇到上述错误。 我还更新了controlSUITE。 请帮助!
Product 'v com.devkits' 1.5 .0.00 当前未安装,并且没有兼容的版本。 请安装此产品或兼容版本。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
我在安装CCS V7并打开在V6中创建的项目后遇到上述错误。 我还更新了controlSUITE。 请帮助!
Product 'v com.devkits' 1.5 .0.00 当前未安装,并且没有兼容的版本。 请安装此产品或兼容版本。
Gaurav Shah29 说:安装CCS V7并打开在V6中创建的项目后,我遇到上述错误。[/QUOT]
这是您自己的项目还是controlSUITE附带的示例项目?
您正在使用哪个版本的controlSUITE?
该项目是否使用PowerSuite? 如果是这样,则需要由CCS发现产品,产品应显示在“窗口->首选项->Code Composer Studio->产品”下的“已安装产品”列表中。
我认为CCS出于某种原因仍需要将PowerSuite作为"已安装产品"发现,即使您说您的项目不使用PowerSuite。
是否可以通过转到菜单窗口->首选项->Code Composer Studio->产品来检查是否安装了PowerSuite,并检查PowerSuite是否列在“已安装的产品”下? 如果不是, 请单击"重新发现"。 如果PowerSuite位于其中一个现有产品发现路径中,它将找到该产品,确保已选中它,然后单击"安装"。 重新启动CCS后,应安装产品。 然后再次尝试重新导入您的项目,并告知我们它是否有效。