This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio-C2000:Product 'com.devkits' v 1.5 .0.00 当前未安装,也没有兼容版本。 请安装此产品或兼容版本。

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, POWERSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/597340/ccs-ccstudio-c2000-product-com-devkits-v1-5-0-00-is-not-currently-installed-and-no-compatible-version-is-available-please-install-this-product-or-a-compatible-version

部件号:CCStudio-C2000
主题中讨论的其他部件:controlSUITEPowerSuite

工具/软件:Code Composer Studio

我在安装CCS V7并打开在V6中创建的项目后遇到上述错误。 我还更新了controlSUITE。 请帮助!

Product 'v com.devkits' 1.5 .0.00 当前未安装,并且没有兼容的版本。 请安装此产品或兼容版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gaurav Shah29 说:
    安装CCS V7并打开在V6中创建的项目后,我遇到上述错误。[/QUOT]

    这是您自己的项目还是controlSUITE附带的示例项目?

    您正在使用哪个版本的controlSUITE?

    该项目是否使用PowerSuite? 如果是这样,则需要由CCS发现产品,产品应显示在“窗口->首选项->Code Composer Studio->产品”下的“已安装产品”列表中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是我自己的一个项目,是在控制套件示例的基础上创建的。 我将控制套件版本更新为v 3.4 6 -当前版本。 我正在使用#include "DSP28x_Project.h"标题。 不,我没有使用动力套件。

    我必须返回CCS 6.1 Tm3才能打开该项目。 但我想升级到CCS V7,没有任何问题。 有什么想法吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为CCS出于某种原因仍需要将PowerSuite作为"已安装产品"发现,即使您说您的项目不使用PowerSuite。

    是否可以通过转到菜单窗口->首选项->Code Composer Studio->产品来检查是否安装了PowerSuite,并检查PowerSuite是否列在“已安装的产品”下? 如果不是, 请单击"重新发现"。 如果PowerSuite位于其中一个现有产品发现路径中,它将找到该产品,确保已选中它,然后单击"安装"。 重新启动CCS后,应安装产品。 然后再次尝试重新导入您的项目,并告知我们它是否有效。