This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8379万D:与虚拟串行端口相关的CCS 7调试问题

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/596669/ccs-tms320f28379d-ccs-7-debug-problem-related-to-virtual-serial-port

部件号:TMS320F2.8379万D
主题: controlSUITE中讨论的其他部件

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在构建,加载和调试针对评估板上的TMS320F2.8379万D的代码。 当主板的两根USB电缆连接到PC时,我看到条目“TI XDS100 Channel A”和“TI XDS100 Channel B”出现在通用串行总线控制器下,“USB Serial Port (COM4)”出现在“Ports (COM & LPT)”下。 当我选择调试程序时,代码将加载到电路板上,但没有任何调试功能处于活动状态,例如步入,步过。 加载代码后,我收到Windows通知"USB port not recognized:the most recently connected USB device is not recognized by Windows"(无法识别USB端口:Windows无法识别最近连接的USB设备)。

此问题可能指向什么?

感谢您的帮助,

伯爵

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我选择调试程序时,代码将加载到电路板上,但调试功能均未激活,例如,步入,步过。 加载代码后,我收到Windows通知"USB port not recognized:the most recently connected USB device is not recognized by Windows"(USB端口无法识别:Windows无法识别最近连接的USB设备)。[/QUOT]

    您能否提供一些其他详细信息? 加载代码后,它是否在main()停止? 是否可以在程序加载后立即提供调试视图的屏幕截图,该屏幕截图显示调试功能未处于活动状态?

    您是否尝试过使用不同的USB电缆? 您以前是否能够在此主板上加载和调试代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然可以。 加载代码后,程序在main()处停止。 下面是显示调试行为的几个屏幕截图。 我也尝试过不同的USB电缆,它们产生了相同的问题。 我可以在该主板上加载和调试代码,但使用另一台计算机。 开始时,我在这台Windows 10计算机上安装了相同的软件(CCS和controlSUITE)。

    在项目上运行“调试”后,我立即看到以下屏幕:

    当我选择"继续"时,我会看到以下两个屏幕截图:

    谢谢!

    伯爵

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉回复延迟。 此计算机上的串行端口驱动程序安装似乎存在问题,特别是您提到的其他PC上不会出现此问题。

    我注意到您在这方面发布了一篇新的文章,具体询问了设备管理器和TI驱动程序,这是个好主意。
    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/597399</s>59.7399万

    我已将该帖子移到C2000论坛,因为那里的专家应该能够提供有关F2.8379万D控制卡以及驱动程序在运行USB示例时的外观的更具体建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Aarti,

    是的,我发现这可能与此计算机上的串行端口驱动程序安装有关,但是很难确定问题是什么,因为我在连接卡之前刚刚安装了CCS和controlSUITE。 您是否知道软件安装是否有必需的顺序,例如CCS然后controlSUITE或controlSUITE然后CCS?

    此致,
    伯爵
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    除此之外,我认为这与正在安装的TI驱动程序有关。 因此,如果C2000论坛是回答该问题的最佳场所,那么我将继续在那里讨论解决方案。