主题: controlSUITE中讨论的其他部件
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我正在构建,加载和调试针对评估板上的TMS320F2.8379万D的代码。 当主板的两根USB电缆连接到PC时,我看到条目“TI XDS100 Channel A”和“TI XDS100 Channel B”出现在通用串行总线控制器下,“USB Serial Port (COM4)”出现在“Ports (COM & LPT)”下。 当我选择调试程序时,代码将加载到电路板上,但没有任何调试功能处于活动状态,例如步入,步过。 加载代码后,我收到Windows通知"USB port not recognized:the most recently connected USB device is not recognized by Windows"(无法识别USB端口:Windows无法识别最近连接的USB设备)。
此问题可能指向什么?
感谢您的帮助,
伯爵