This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640R2F:CCS7无法在包含选项中包含目录

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/596933/ccs-cc2640r2f-ccs7-unable-to-include-a-directory-in-include-options

部件号:CC2640R2F
主题中讨论的其他部件:CC2640

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在尝试将CC2640 4x4自定义应用程序从布莱_SDK_2_02_01_18移植到端口

简化ink_cc2640r2_sdk_1_35_00_33堆栈。

我正在使用7.1 .0。

如果我尝试添加新目录以包含选项,CCS将无法创建有效的

链接。 将文件链接到应用程序时,我使用的是TL_BLE_SDK_BASE AS

基本连杆。 随附了包含选项的屏幕截图。 原因是什么

问题?

谢谢!

Priya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Priya:
    我假设问题是您手动添加到包含搜索路径选项中的灰色路径。 灰色表示CCS无法解析该路径。 我要问的第一个问题是:你能确认这些路径是否存在吗? 我假定这些文件夹是您创建的附加文件夹,因为我在SDK安装文件夹中没有看到它们。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,已手动添加这些目录以匹配应用程序。

    路径和文件确实存在,屏幕截图已附加。

    谢谢!

    Priya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一切看起来都很好。 我不知道为什么这些路径会灰显。 是否可以关闭并打开项目(右键单击项目并在上下文菜单中选择打开/关闭选项)?

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在我安装并重新安装CCS7后,问题消失。
    谢谢!
    Priya