请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC2640R2F 主题中讨论的其他部件:CC2640
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我正在尝试将CC2640 4x4自定义应用程序从布莱_SDK_2_02_01_18移植到端口
简化ink_cc2640r2_sdk_1_35_00_33堆栈。
我正在使用7.1 .0。
如果我尝试添加新目录以包含选项,CCS将无法创建有效的
链接。 将文件链接到应用程序时,我使用的是TL_BLE_SDK_BASE AS
基本连杆。 随附了包含选项的屏幕截图。 原因是什么
问题?
谢谢!
Priya