This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5969:用于MSP430的跟踪分析仪

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/596112/ccs-msp430fr5969-trace-analyzer-for-msp430

部件号:MSP430FR5969

工具/软件:Code Composer Studio

您好,  

I将FreeRTOS端口插入MSP430板。  

我想分析MSP430FR5969板的执行时间/CPU利用率/IO。

我知道有跟踪分析器工具来分析应用程序,但它不适用于MSP430。

是否有用于MSP430器件的跟踪分析器之类的工具?  

此致,

Mirae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mirae,
    您可以尝试EEM:
    processors.wiki.ti.com/.../CCS_Modules_Library

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。

    我以前尝试过EEM。 我听说EEM提供状态存储功能(跟踪)。

    但是我不能用我的板开始跟踪。  

    它只能在具有大型EEM的设备上使用。

    您是否知道MSP430FR5969设备是否具有大型EEM?  

    我的主板是否支持Trace?  

    此致,  

    Mirae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您知道 MSP430FR5969 设备是否具有大型EEM吗?  

     MSP430FR5969数据表显示:

    [报价6.10 19.1 嵌入式仿真模块(EEM)

    EEM支持实时系统内调试。 EEM的S版具有以下功能:

    •内存访问上的三个硬件触发器或断点

    •CPU寄存器写入访问上的一个硬件触发器或断点

    •最多可组合四个硬件触发器,以形成复杂的触发器或断点

    •一个循环计数器

    •模块级时钟控制[/QUOT]因此 ,MSP430FR5969不支持跟踪(状态存储)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chester正确,FR5969不支持它。 很抱歉混淆了。

    KI