请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430FR5969 工具/软件:Code Composer Studio
您好,
I将FreeRTOS端口插入MSP430板。
我想分析MSP430FR5969板的执行时间/CPU利用率/IO。
我知道有跟踪分析器工具来分析应用程序,但它不适用于MSP430。
是否有用于MSP430器件的跟踪分析器之类的工具?
此致,
Mirae
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
I将FreeRTOS端口插入MSP430板。
我想分析MSP430FR5969板的执行时间/CPU利用率/IO。
我知道有跟踪分析器工具来分析应用程序,但它不适用于MSP430。
是否有用于MSP430器件的跟踪分析器之类的工具?
此致,
Mirae
MSP430FR5969数据表显示:您知道 MSP430FR5969 设备是否具有大型EEM吗?
[报价6.10 19.1 嵌入式仿真模块(EEM)
EEM支持实时系统内调试。 EEM的S版具有以下功能:
•内存访问上的三个硬件触发器或断点
•CPU寄存器写入访问上的一个硬件触发器或断点
•最多可组合四个硬件触发器,以形成复杂的触发器或断点
•一个循环计数器
•模块级时钟控制[/QUOT]因此 ,MSP430FR5969不支持跟踪(状态存储)