请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:AM3359 工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我们使用6.1 2和AM3359来开发我们的产品。
我们需要实时监控一些全局变量。
当我们在 "expression"上启用"continuous refresh"然后运行程序时,它显示如下错误:
我们尝试将"内存浏览器"与 "连续刷新"一起使用,它显示"???" 如下所示:
如何在"Expression"和 "Memory Browser"上使用"Continuous refresh"?
PS:仿真器为XDS100v2。
谢谢你。
Abby