This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM3359:CCS表达式持续刷新问题

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/596006/ccs-am3359-ccs-expression-continuous-refresh-issue

部件号:AM3359

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我们使用6.1 2和AM3359来开发我们的产品。

我们需要实时监控一些全局变量。

当我们在 "expression"上启用"continuous refresh"然后运行程序时,它显示如下错误:

我们尝试将"内存浏览器"与 "连续刷新"一起使用,它显示"???" 如下所示:

如何在"Expression"和 "Memory Browser"上使用"Continuous refresh"?

PS:仿真器为XDS100v2。

谢谢你。

Abby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Abby,
    请参阅以下主题:
    e2e.ti.com/.../54.8121万

    尤其要注意Rafael的帖子,它包含视频剪辑的链接,该视频剪辑演示了如何使用DAP进行实时内存访问

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    感谢您的回复,但我们之前已观看过此视频。
    我也得到了“0万”。
    我仍在寻找解决这一问题的方法。
    Abby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abby3626 说:
    I GET "0万"也是如此。
    我仍在寻找解决此问题的方法。[/QUOT] DAP视图中显示为零的全局变量是否在可缓存内存中?

    如果是这样,则只能在处理器高速缓存中更新全局变量,而不能将其写回内存,从而导致DAP视图显示“过时”数据。 这是因为DAP不支持硬件缓存一致性。

    有关  详细信息和可能的解决方法,请访问e2e.ti.com/.../2091891

    另外,您使用的是SYS/BIOS,StarterWare还是裸机应用程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chester,

    感谢您的回复。

    我根据您的建议添加"Cache_Wb",这很有用!

    非常感谢!