This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EVMK2H:CCS 7.1 AK2H14的0.0.0016万 外设寄存器定义不完整

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H12, 66AK2H14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/595353/ccs-evmk2h-ccs-7-1-0-00016-has-incomplete-peripheral-register-definitions-for-66ak2h14

部件号:EVMK2H

工具/软件:Code Composer Studio

当将CCS 7.1 KE2H 0.0.0016万 与 Keystone2设备支持1.1 时,对于EVMK2H,外围设备寄存器定义列表不完整。

我尚未生成缺少外设寄存器定义的完整列表,但问题类型的摘要如下:

1) 66AK2H14没有设备文件,因此必须使用最接近的匹 配项66AK2H12。

2)对于ARM Cortex-A15内核,仅显示CPU内核寄存器,没有外设寄存器。即必须连接到C66xx内核才能显示外设寄存器。

3)对于具有寄存器"阵列"的外围设备,例如 Power Domain Status Register PDSTAT0 to PDSTAT31寄存器,仅显示第一个寄存器,并对寄存器的数量和步幅进行注释。 例如:

因此,必须使用内存浏览器来检查除“阵列”中第一个寄存器之外的寄存器。

4)   网络协处理器的千兆位以太网交换机子系统(基本地址0x209万)部分没有外设寄存器。

设备XML文件是否可能包含66AK2H14的所有外设寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我已通知SW团队。 反馈将在此处发布。

    此致,
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    切斯特

    我们重现了此问题并记录了更新XML文件的问题。 我们最近修复了Keystone I设备C6657,C6678的此问题,并将引入Keystone II设备的更改。

    66AK2H14和66AK2H12并不是真正广泛的市场设备,因此我们为K2G等较新设备提供的一些增强功能并未采用CCS emupack中的66AK2H14。 目前,您可以在C:\ti\ccsv7\css_base\conaestdb\devices下打开该部件的XML文件

    并将模块从C66x复制到A15_0,A15_1和A15_2以及A15_3。 更新的文件:

    e2e.ti.com/.../8255.66AK2H12.xml

    希望这有所帮助。

    此致,

    拉胡尔