This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:“大纲和可用产品”视图为空。

Guru**** 2564565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/594113/ccs-outline-and-available-products-view-is-empty

工具/软件:Code Composer Studio

下午好!

我创建了两个独立的RTOS项目: TM4C123G项目和MSP432项目。 这两种产品都有预配置的.cfg文件,但是,当我尝试使用图形界面配置它们时,“大纲”和“可用产品”视图为空:

我使用的是Code Composer Studio 7.1 和XDCtools 3.32 .00.6。 您是否知道如何使用图形界面?

谢谢!

卡门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Carmen:

    看起来您在文本编辑器中打开了cfg文件。 是否可以确保在XGCONF中打开它? 您可以通过右键单击cfg文件并选择以下选项来显式选择此选项:

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    下午好!

    很抱歉回复太晚。

    它是有效的。 谢谢。

    卡门