工具/软件:TI C/C++编译器
您好,
我们目前正在使用 TMS320C2.8346万 Delfino芯片和TMS320C28x 15.12 5 LTS编译器。
我正在寻找与pdf格式的15.12 v版本编译器对应的文档。 我在这里找到了: http://www.ti.com/lit/ug/spru514 m /STS.pdf 文档的最后一个版本,即514 m 0 17.3 STS。 由于v 17.3 不是LTS,我们不考虑迁移到该特定的编译器版本。
我更喜欢使用正确的文档版本,因为它在 processors.wiki.ti.com/.../Compiler_Version_Numbers_and_What_They_Mean上写道 :"年.mm版本中的变化可能包含非常不同的特性或功能。" v 17.3 编译器可能具有v 15.12 中未包含的新功能。
感谢您的帮助,
M é lanie