This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:TMS320C28x C/C++编译器用户's 15.12 v指南.................5 LTS

Guru**** 2569155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/595083/compiler-tms320c28x-c-c-compiler-user-s-guide-for-v15-12-5-lts

主题中讨论的其他部件:TMS320C2.8346万

工具/软件:TI C/C++编译器

您好,

我们目前正在使用 TMS320C2.8346万 Delfino芯片和TMS320C28x 15.12 Tm5 LTS编译器。  

我正在寻找与pdf格式的15.12 v版本编译器对应的文档。 我在这里找到了: http://www.ti.com/lit/ug/spru514 m /STS.pdf 文档的最后一个版本,即514 m 0 17.3 STS。 由于v 17.3 不是LTS,我们不考虑迁移到该特定的编译器版本。

我更喜欢使用正确的文档版本,因为它在 processors.wiki.ti.com/.../Compiler_Version_Numbers_and_What_They_Mean上写道 :"年.mm版本中的变化可能包含非常不同的特性或功能。" v 17.3 编译器可能具有v 15.12 中未包含的新功能。

感谢您的帮助,

M é lanie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以更新Code Composer Studio中提供的TI编译器帮助,以包含较旧的手册。  该过程类似于更新编译器,如 本视频所述,但您不必展开“TI编译器更新”条目,而是展开“TI编译器帮助”或“TI编译器帮助更新”条目。  这是一个足够好的解决方案吗?

    如果您确实需要PDF手册,则不提供用于旧手册的公共下载。  为了让您现在了解情况,我在这篇文章中附上了旧版编译器手册。

    谢谢,此致,

    -George

    e2e.ti.com/.../spru514j.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你,George。 这正是我所需要的。

    我已更新Code Composer以包含旧手册。 个人而言,我更喜欢使用pdf文件,所以我也使用了它。

    谢谢!

    M é lanie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,George,

    我还有一个关于编译器文档的问题。
    TMS320F28x芯片是否有相同类型的文档? 或者我应该参考TMS320C28x文档吗?

    我们正在为两个目标使用相同的C2000编译器版本:v 15.12 Tm5 LTS。

    谢谢!

    M é lanie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这超出了我的专业知识。  我们的编译器专家密切关注核心CPU架构(指令,寄存器,流水线等),而很少关注其余部分。  我的理解是 ,您所需的一切都可以在TMS320C2.8346万的器件页面上找到。  如果您仍有疑问,请在 C2000器件论坛中开始新的主题

    谢谢,此致,

    -George