工具/软件:Code Composer Studio
我创建了一个Simulink模型,其中仅包含输入,单位延迟和输出模型,当我为CCS模拟器构建该模型时,它会收到这两条错误消息。
错误1:
错误2:
请给我一个解决方案...
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
我创建了一个Simulink模型,其中仅包含输入,单位延迟和输出模型,当我为CCS模拟器构建该模型时,它会收到这两条错误消息。
错误1:
错误2:
请给我一个解决方案...
我不知道这是如何设置的-但我认为你应该尝试在Simulink中运行模拟,而不是通过调用MathWokrs模拟引擎在外部运行(如果这确实是你正在尝试的)。
请 联系MathWorks技术支持 以获得帮助。
-Brian
工具/软件:Code Composer Studio
----------------------- soumya1.pjt - Custom_MW ------------------
[MW_c6xxx_BSL.c]"D":\CCS 3.1 56\C6000\cgtools\bin\cl66"-g -fr"D:/MATLAB7/work/soumya1_C6000_RTW/Custom_MW"-d"_debug"-@"Custom_MW.LKF""MW_c6xxx_BSL.c"
"D:/CCS 3.1 460/C6000/CSL/include/CSL_chiph.h",第262行:致命错误:#error no chip defined (使用-dCHIP_XXXX,其中XXXX是芯片编号,即6201)
编译"MW_c6xxx_BSL.c"时检测到1个致命错误。
编译已终止。
>>编译失败
[MW_c6xxx_CSL.c]"D":\CCS 3.1 56\C6000\cgtools\bin\cl66"-g -fr"D:/MATLAB7/work/soumya1_C6000_RTW/Custom_MW"-d "_debug"-@"Custom_MW.LKF""MW_c6xxx_CSL.c"
"D:/CCS 3.1 460/C6000/CSL/include/CSL_chiph.h",第262行:致命错误:#error no chip defined (使用-dCHIP_XXXX,其中XXXX是芯片编号,即6201)
编译"MW_c6xxx_CSL.c"时检测到1个致命错误。
编译已终止。
>>编译失败
[rt_nonfinL.c]"D":CCS \C6000\cgtools\bin\cl66" 3.1 -g -fr" D:/MATLAB7/work/soumya1_C6000_RTW/Custom_MW"-d "_debug"-@"Custom_MW.LKF""RT_NON有限 元.c"
"rtwtypes.h",第12行:致命错误:无法打开源文件"tmwtypes.h"
在编译"RT_NON有限.c"时检测到1个致命错误。
编译已终止。
>>编译失败
[RT_sim.c]"D":\CCS ICT\C6000\cgtools\bin\cl66" 3.1 -g -fr"D:/MATLAB7/work/soumya1_C6000_RTW/Custom_MW"-d "_调试"-@"Custom_MW.LKF""RT_sim.c"
"rt_sim.c",第20行:致命错误:无法打开源文件"tmwtypes.h"
编译"RT_sim.c"时检测到1个致命错误。
编译已终止。
>>编译失败
[sumya1.c]"D:\CCS ICS\C6000\cgtools\bin\cl66" 3.1 -g -fr" D:/MATLAB7/work/soumya1_C6000_RTW/Custom_MW"-d "_debug"-@"Custom_MW.LKF""sumya1.c"
"rtwtypes.h",第12行:致命错误:无法打开源文件"tmwtypes.h"
编译"soumya1.c"时检测到1个致命错误。
编译已终止。
>>编译失败
[sumya1_main.c]"D:CCS\CCS\C6000\cgtools\bin\cl66" 3.1 -g -fr" D:/MATLAB7/work/soumya1_C6000_RTW/Custom_MW"-d "_debug"-@"Custom_MW.LKF""sumya1_main.c"
"rtwtypes.h",第12行:致命错误:无法打开源文件"tmwtypes.h"
编译"soumya1_main.c"时检测到1个致命错误。
编译已终止。
>>编译失败
[vects.ASM]"D:\CCS ICSENT\c6000\cgtools\bin\cl66" 3.1 -g -fr"D:/MATLAB7/work/soumya1_C6000_RTW/Custom_MW"-d "_调试"-@" Custom_MW.LKF""vects.ASM"
构建完成,
6个错误,0个警告,0个备注。
我不相信我们支持3.1。 我们支持的最早CCS是v 3.3 (我知道的)。
我想你也在使用MATLAB 7,它是古代的,它是在2004年6月发射的,几乎13年前。 这是30(!) 之前在MathWorks方面发布(我们目前在MATLAB 9.2 上)。 我不知道您会在这里找到许多技术资源来提供帮助-您可能需要将CCS和MathWorks工具升级到更新的版本。
-Brian
有关兼容性图表,请访问此处: http://processors.wiki.ti.com/index.php/MatLab_and_CCS
-b
现在,这一次我使用了Matlab R2012a & 4.1
请解决此问题...(第 2)..未找到C6000 CSL文件??
>>xmakefilesetup
>> checkEnvSetup('ccsv4','C6713','setup’)
1.检查CCS (Code Composer Studio)所
需版本:4.1 .........0
所需版本:代码生成
您的版本:4.1 .........0
2.检查C6000 CSL (TMS320C6000芯片支持库)
所需版本:2.31
.00.16 或更高版本:代码生成
警告:C6000 CSL的安装目录无效。
> C:\Program Files\MATLAB\R2012a\toolbox\idelink\extensions\ticcs\EnvenChecker\checkEnvSetup_private.p>updateInstallDir位于519
的C:\Program Files\MATLAB\R2012a\toolbox\idelink\extensions\ticcs\EnvenvSetup_private.p>LDSETUP中的C:\EnvenvFiles\curr72a\\cl=072a\\curr72a\\clv72a\env72a\specurs\cl=env72a\env72a\env72a\env72a\env72a\en_specurv72a\specurv72a\specurv72a\en_specurv72a\specurv72a\en_l_l
检查您的安装。
>在C:\Program Files\MATLAB\R2012a\toolbox\idelink\extensions\ticcs\envChecker\checkEnvSetup_private.p>setEnvVar at 584
在C:\Program Files\MATLAB\R2012a\toolbox\idelink\extensions\ticcs\EnvenvSetup_privated.p>321中设置在
C:\Program Files\Checker\2010_Files\ccheck7A\\consetr2a\en_Setup\\curt.2a\\curs\curt.0\env7b设置中
设置在321\curt_env7\env7\en_env7a\envFiles\curt.\curr 检查CGT (代码生成工具)版本
所需版本:6.1 10至6.1 18
所需版本:代码生成
您的版本:6.1 12
###将环境变量"C6000_CGT_INSTALLDIR"设置为"C:\Program Files (x86)\Texas Instruments \cssv4\tools\compiler\c6000"
4.检查DSP/BIOS (实时操作系统)所
需版本:5.33 .05至5.41。
代码生成所需的09.34
版本:5.41 .02.14
###将环境变量“CCSV4_DSPBIOS_INSTALLDIR”设置为“C:\Program Files (x86)\Texas Instruments \BIOS_5_41_02_14”
5.检查XDC工具(Express 02.32 02.32 组件)所
需版本:3.16
.DSP或更高版本要求:代码生成
您的版本:3.16 .
>>