This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:我创建了一个Simulink模型,它只包含输入,单位延迟和输出模型,当我为CCS模拟器构建该模型时,它会得到这两条错误消息。

Guru**** 2568565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/593084/ccs-i-created-a-simulink-model-consist-only-of-an-input-a-unit-delay-and-an-output-model-and-when-i-build-it-for-ccs-simulator-it-get-me-these-two-error-messages

工具/软件:Code Composer Studio

我创建了一个Simulink模型,其中仅包含输入,单位延迟和输出模型,当我为CCS模拟器构建该模型时,它会收到这两条错误消息。

错误1:

错误2:

请给我一个解决方案...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    错误来自Simulink,而不是CCS。 如需更多信息,请联系Mathworks支持部门。

    我还将这个主题提请Mathworks在这个论坛上的一个代表注意。 希望他也能提供更多的建议。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道这是如何设置的-但我认为你应该尝试在Simulink中运行模拟,而不是通过调用MathWokrs模拟引擎在外部运行(如果这确实是你正在尝试的)。

    联系MathWorks技术支持 以获得帮助。

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是什么版本的MathWorks工具,CCS和OS? 您的设置可能不兼容。

    我真的不知道您在这里要做什么-所以我会再次告诉您一个最快的方法来解决您的项目问题,联系MathWorks t=Tech Support。

    -b

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    工具/软件:Code Composer Studio

    ----------------------- soumya1.pjt - Custom_MW ------------------
    [MW_c6xxx_BSL.c]"D":\CCS 3.1 56\C6000\cgtools\bin\cl66"-g -fr"D:/MATLAB7/work/soumya1_C6000_RTW/Custom_MW"-d"_debug"-@"Custom_MW.LKF""MW_c6xxx_BSL.c"
    "D:/CCS 3.1 460/C6000/CSL/include/CSL_chiph.h",第262行:致命错误:#error no chip defined (使用-dCHIP_XXXX,其中XXXX是芯片编号,即6201)
    编译"MW_c6xxx_BSL.c"时检测到1个致命错误。
    编译已终止。

    >>编译失败

    [MW_c6xxx_CSL.c]"D":\CCS 3.1 56\C6000\cgtools\bin\cl66"-g -fr"D:/MATLAB7/work/soumya1_C6000_RTW/Custom_MW"-d "_debug"-@"Custom_MW.LKF""MW_c6xxx_CSL.c"
    "D:/CCS 3.1 460/C6000/CSL/include/CSL_chiph.h",第262行:致命错误:#error no chip defined (使用-dCHIP_XXXX,其中XXXX是芯片编号,即6201)
    编译"MW_c6xxx_CSL.c"时检测到1个致命错误。
    编译已终止。

    >>编译失败

    [rt_nonfinL.c]"D":CCS \C6000\cgtools\bin\cl66" 3.1 -g -fr" D:/MATLAB7/work/soumya1_C6000_RTW/Custom_MW"-d "_debug"-@"Custom_MW.LKF""RT_NON有限 元.c"
    "rtwtypes.h",第12行:致命错误:无法打开源文件"tmwtypes.h"
    在编译"RT_NON有限.c"时检测到1个致命错误。
    编译已终止。

    >>编译失败

    [RT_sim.c]"D":\CCS ICT\C6000\cgtools\bin\cl66" 3.1 -g -fr"D:/MATLAB7/work/soumya1_C6000_RTW/Custom_MW"-d "_调试"-@"Custom_MW.LKF""RT_sim.c"
    "rt_sim.c",第20行:致命错误:无法打开源文件"tmwtypes.h"
    编译"RT_sim.c"时检测到1个致命错误。
    编译已终止。

    >>编译失败

    [sumya1.c]"D:\CCS ICS\C6000\cgtools\bin\cl66" 3.1 -g -fr" D:/MATLAB7/work/soumya1_C6000_RTW/Custom_MW"-d "_debug"-@"Custom_MW.LKF""sumya1.c"
    "rtwtypes.h",第12行:致命错误:无法打开源文件"tmwtypes.h"
    编译"soumya1.c"时检测到1个致命错误。
    编译已终止。

    >>编译失败

    [sumya1_main.c]"D:CCS\CCS\C6000\cgtools\bin\cl66" 3.1 -g -fr" D:/MATLAB7/work/soumya1_C6000_RTW/Custom_MW"-d "_debug"-@"Custom_MW.LKF""sumya1_main.c"
    "rtwtypes.h",第12行:致命错误:无法打开源文件"tmwtypes.h"
    编译"soumya1_main.c"时检测到1个致命错误。
    编译已终止。

    >>编译失败

    [vects.ASM]"D:\CCS ICSENT\c6000\cgtools\bin\cl66" 3.1 -g -fr"D:/MATLAB7/work/soumya1_C6000_RTW/Custom_MW"-d "_调试"-@" Custom_MW.LKF""vects.ASM"

    构建完成,
    6个错误,0个警告,0个备注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不相信我们支持3.1。 我们支持的最早CCS是v 3.3 (我知道的)。

    我想你也在使用MATLAB 7,它是古代的,它是在2004年6月发射的,几乎13年前。 这是30(!) 之前在MathWorks方面发布(我们目前在MATLAB 9.2 上)。 我不知道您会在这里找到许多技术资源来提供帮助-您可能需要将CCS和MathWorks工具升级到更新的版本。

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MATLAB 7 (R14)

    CCS 3.1

    Win XP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    请参阅上面的帖子-此软件组合太旧了,我没有相关信息。 您最好联系MathWorks技术支持,也许他们有一些资源可以帮助您。

    以下是一些存档的文档链接(可能需要登录):
    www.mathworks.com/.../helpdesk.html
    www.mathworks.com/.../

    HTH,
    -Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有MATLAB R2015a软件...此MATLAB版本支持哪种CCS版本(最佳组合)???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关兼容性图表,请访问此处: http://processors.wiki.ti.com/index.php/MatLab_and_CCS

    -b

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在,这一次我使用了Matlab R2012a & 4.1

    请解决此问题...(第 2)..未找到C6000 CSL文件??

    >>xmakefilesetup
    >> checkEnvSetup('ccsv4','C6713','setup’)
    
    1.检查CCS (Code Composer Studio)所
    需版本:4.1 .........0
    所需版本:代码生成
    您的版本:4.1 .........0
    
    2.检查C6000 CSL (TMS320C6000芯片支持库)
    所需版本:2.31
    .00.16 或更高版本:代码生成
    警告:C6000 CSL的安装目录无效。
    > C:\Program Files\MATLAB\R2012a\toolbox\idelink\extensions\ticcs\EnvenChecker\checkEnvSetup_private.p>updateInstallDir位于519
    的C:\Program Files\MATLAB\R2012a\toolbox\idelink\extensions\ticcs\EnvenvSetup_private.p>LDSETUP中的C:\EnvenvFiles\curr72a\\cl=072a\\curr72a\\clv72a\env72a\specurs\cl=env72a\env72a\env72a\env72a\env72a\en_specurv72a\specurv72a\specurv72a\en_specurv72a\specurv72a\en_l_l
    
    
    
    
    检查您的安装。
    >在C:\Program Files\MATLAB\R2012a\toolbox\idelink\extensions\ticcs\envChecker\checkEnvSetup_private.p>setEnvVar at 584
    在C:\Program Files\MATLAB\R2012a\toolbox\idelink\extensions\ticcs\EnvenvSetup_privated.p>321中设置在
    C:\Program Files\Checker\2010_Files\ccheck7A\\consetr2a\en_Setup\\curt.2a\\curs\curt.0\env7b设置中
    
    
    设置在321\curt_env7\env7\en_env7a\envFiles\curt.\curr 检查CGT (代码生成工具)版本
    所需版本:6.1 10至6.1 18
    所需版本:代码生成
    您的版本:6.1 12
    ###将环境变量"C6000_CGT_INSTALLDIR"设置为"C:\Program Files (x86)\Texas Instruments \cssv4\tools\compiler\c6000"
    
    4.检查DSP/BIOS (实时操作系统)所
    需版本:5.33 .05至5.41。
    代码生成所需的09.34
    版本:5.41 .02.14
    ###将环境变量“CCSV4_DSPBIOS_INSTALLDIR”设置为“C:\Program Files (x86)\Texas Instruments \BIOS_5_41_02_14”
    
    5.检查XDC工具(Express 02.32 02.32 组件)所
    需版本:3.16
    .DSP或更高版本要求:代码生成
    您的版本:3.16 .
    >> 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我对C6000工作流不是非常熟悉,但相信您可以从TI获得CSL。 错误是返回MATLAB默认目录-未正确设置,或无法找到正确的文件。  您需要获取CSL,然后将MATLAB指向它所在的目录。

    -b