This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:TDA2x/XDS220 C66x DSP分析问题

Guru**** 2564410 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/594465/ccs-tda2x-xds220-c66x-dsp-profiling-problem

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,我在Win7 x64上使用CCS 5.5 .0.0.0077万 和CCS 7.1 .0.0.0016万。

我通过XDS220 JTAG仿真器连接到TDA2x板。 我想对加载到C66x DSP内核的程序进行描述。 但是,当我转到该内核的“工具”>“配置文件”>“设置配置文件数据收集”时,配置文件设置打开时会显示空配置,不会出现CPU周期和总周期。 过去我在5.5 中的一个模拟器上进行了评测,该模拟器具有C66x内核,但当我尝试使用仿真器进行评测时,这不是一个选项。

另外,我尝试在5.5 和7.1 中为同一内核启用系统分析器,但没有成功。 我阅读了本指南 http://www.ti.com/lit/ug/spruh43f/spruh43f.pdf

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nick:

    不支持C6x HW上的基本CCS功能分析。 我们早已放弃了对此的支持:

    processors.wiki.ti.com/.../FAQ_-_CCSv5

    Nick Cag 说:
    另外,我尝试在5.5 和7.1 中为同一内核启用系统分析仪,但没有成功[/QUOT]

    您是否可以展开您遇到的错误?

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ki:

    UIA实时会话的图形和摘要是空的,即使我停止处理器,我可能没有正确配置所有内容,我尝试启用自动指令插入,而没有修改我的代码。 是否有为基本主功能启用UIA的分步指南? 我提到的指南没有详细说明。

    谢谢你。

    编辑:我刚刚在CCS 7.1 上启用了函数分析,这似乎非常简单,并且不需要项目具有RTSC配置文件(这是CCSv5中的要求)。 我是在工具>硬件跟踪分析器中执行此操作,而不是在配置文件>设置配置文件数据收集中执行此操作,因为它不是一个选项。 它可以描述载入DSP C66x内核的程序中的功能。