工具/软件:Code Composer Studio
大家好,我在Win7 x64上使用CCS 5.5 .0.0.0077万 和CCS 7.1 .0.0.0016万。
我通过XDS220 JTAG仿真器连接到TDA2x板。 我想对加载到C66x DSP内核的程序进行描述。 但是,当我转到该内核的“工具”>“配置文件”>“设置配置文件数据收集”时,配置文件设置打开时会显示空配置,不会出现CPU周期和总周期。 过去我在5.5 中的一个模拟器上进行了评测,该模拟器具有C66x内核,但当我尝试使用仿真器进行评测时,这不是一个选项。
另外,我尝试在5.5 和7.1 中为同一内核启用系统分析器,但没有成功。 我阅读了本指南 http://www.ti.com/lit/ug/spruh43f/spruh43f.pdf 。
谢谢你。