This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/66AK2G02:在CCS调试中查看外围设备寄存器

Guru**** 2567725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/594214/ccs-66ak2g02-viewing-peripheral-registers-in-ccs-debug

部件号:66AK2G02

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我们正在将现有的软件移植到K2G EVM以用于基准标记。 使用CCS调试系统,但是在寄存器视图中只有核心寄存器可用。 在查看其它E2E帖子后,似乎普遍缺少来自TI的处理器寄存器定义文件。

有人能确认是否已完成66AK2G02 DSP寄存器XML吗? 如果是,如何获取它并将其放入CCS调试器?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pirow,

    您正在运行哪个版本的CCS?

    在7.1 中,我看到的是:

    但是,如果我运行7.2 4.0 beta,我会看到:

    所以这些文件存在。

    我返回并在7.1 中进行了更新检查。  它显示了Keystone 2设备支持的更新,该更新与我的7.2 0安装中的版本匹配。  我安装了它。  执行此操作后,我会看到寄存器:

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    Keystone 2器件支持包(DSP.9)的最新版本增加了1.1 寄存器视图。 您可以转到菜单“帮助”-->“检查更新”来更新CCS副本。

    希望这能有所帮助,

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Desouza,

    我已经为K2G EVM (6.2)的推荐CCS安装了Keystone II器件支持,现在我可以看到寄存器。

    谢谢