This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCXL-CC1310:十六进制文件格式

Guru**** 2567725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/594009/ccs-launchxl-cc1310-hex-file-format

部件号:LAUNCHTXL-CC1310

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在使用CCS进行开发。 以下是使用CCS构建的十六进制文件(rfEasyLinkTx示例)。

我想知道每条线路前面有什么内容。 我不确定,但我猜是。

:0CA1F400 0A0万2018002011660000 8620.18万 86</s>20.1166亿

0C A1F4 00 0A0万2018002011660000</s>20.18万 20.1166亿  86
行数据长度 地址 (?) 行数据 (CRC?)

我想知道 :

1)十六进制文件的标题格式(每行前面)

2)上图中第1297行和第1301行的含义。

3)每行的末尾看起来像CRC,如果是,CRC计算方法是什么?

4)整个十六进制文件是否有CRC

此致,

太好了。