请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LAUNCHTXL-CC1310 工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我正在使用CCS进行开发。 以下是使用CCS构建的十六进制文件(rfEasyLinkTx示例)。
我想知道每条线路前面有什么内容。 我不确定,但我猜是。
:0CA1F400 0A0万2018002011660000 8620.18万 86</s>20.1166亿
| 0C | A1F4 | 00 | 0A0万2018002011660000</s>20.18万 20.1166亿 | 86 |
| 行数据长度 | 地址 | (?) | 行数据 | (CRC?) |
我想知道 :
1)十六进制文件的标题格式(每行前面)
2)上图中第1297行和第1301行的含义。
3)每行的末尾看起来像CRC,如果是,CRC计算方法是什么?
4)整个十六进制文件是否有CRC
此致,
太好了。