This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1230H6PM:ccs7中的Hwi中断嵌套选项

Guru**** 2930120 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/593599/ccs-tm4c1230h6pm-hwi-interrupt-nesting-options-in-ccs7

零件号:TM4C1230H6PM
“Thread:SysBIOS”中讨论的其它部件

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

在ccs7中,设置新的TM4C Hwi的对话框中不存在Hwi嵌套选项(如TI_RTOS研讨会视频中所示)。 在这种情况下,默认的中断嵌套行为是什么? 如何在ccs7中更改TM4C的中断嵌套选项?

谢谢!

新浪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此线程是否有助于回答您的问题? e2e.ti.com/.../57.291万

    注:MSP432也是M4F。

    托德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sina:

    中断嵌套选项出现在Hwi模块的“模块”视图中,并应用于使用Hwi模块创建的所有中断。 下面的屏幕截图显示了更改中断嵌套设置的位置:

    默认情况下启用中断嵌套。

    最佳,

    Ashish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ashish,

    感谢你的帮助。 在我的CCS7创建的示例项目中,有两种类型的Hwi;一种标记为ti.SysBIOS.hal,另一种标记为ti.SysBIOS.family.arm.m3。 我注意到,如果我创建一个类型为ti.SysBIOS.hal的新Hwi,则中断屏蔽选项存在。 但是,如果我创建一个类型为ti.SysBIOS.family.arm.m3的新Hwi,则中断屏蔽选项不存在。 您是否有关于此差异的任何信息?

    谢谢!
    新浪
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sina:

    对于特定系列的Hwi模块,还可以从“模块”视图设置中断嵌套选项(请参阅下面的屏幕截图)。 同样,该选项是全局的,并应用于所有中断(零延迟中断除外):

    最佳,

    Ashish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!

    新浪