This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:发生错误。 安装CCS 7.1 后,请参阅日志文件"xxx\.log"

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/593565/ccs-ccstudio-an-error-has-occurred-see-the-log-file-xxx-log-after-installing-ccs-7-1

部件号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,我刚刚下载 了7.1 ,将其安装在我的64位0.0.0016万 10笔记本电脑上。

我即将使用TIVA launchpad (TM4C123GXL)。

该台式机包括CPU i3,RAM 8 GB 和Java 1.8 .0.131。

但是,出现了这一错误。

这是日志文件。

e2e.ti.com/.../4718.log.txt

问题似乎是什么?

-此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:
    安装后是否出现错误? 或者在成功使用CCS一段时间后是否发生错误? 如果是第二个,请尝试使用全新的工作区文件夹,看看是否有帮助。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ki-Soo。

    或者成功使用CCS一段时间后是否发生错误? 如果是第二个,请尝试使用全新的工作区文件夹,看看是否有帮助。
    [/引述]

    是的,安装CCS 7后出现错误。

    清洁并重新安装5次后,禁用Windows Defender后,它最终恢复正常工作。

    但是,我担心这种故障 是否会再次发生。

    不管怎样,我会关闭案例,看看是否再次发生。