请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CCStudio 工具/软件:Code Composer Studio
大家好,我刚刚下载 了7.1 ,将其安装在我的64位0.0.0016万 10笔记本电脑上。
我即将使用TIVA launchpad (TM4C123GXL)。
该台式机包括CPU i3,RAM 8 GB 和Java 1.8 .0.131。
但是,出现了这一错误。
这是日志文件。
问题似乎是什么?
-此致