This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSHVMTRINSPIN:硬件连接故障,TI XDS通道A和B

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/593452/ccs-tmdshvmtrinspin-trouble-connecting-hardware-ti-xds-channel-a-and-b

部件号:TMDSHVMTRINSPIN

工具/软件:Code Composer Studio

我有 TMDSHVMTRINSPIN套件,并且一直在尝试CCS中的实验。 最近,我在识别硬件时遇到了问题。 在设备管理器中,我可以看到XDS100端口,但看不到TI XDS100通道A和B

此外,在生成 proj_lab01时,我收到错误'gmake:target 'all' not remade because of errors'

我在禁用防病毒软件的情况下卸载并重新安装了CCS 7,但仍然存在此问题。  

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您看到的问题可能与此无关。

    gmake:目标'all'由于错误而不被重制在大多数情况下发生编译错误。  例如,我刚刚在代码中引入了一个语法错误,生成控制台中的最后一位将显示:  

    此错误仅意味着由于错误而无法完成make进程。  如果您向上滚动或查看问题视图,它应显示实际错误。

    这是我的问题视图的外观:

    如果我在控制台中向上滚动,我还会看到相同的信息:

    通常,当我连接XDS100时,我只能在设备管理器中看到:

    CCS是否无法连接到主板?

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将最后一个问题分开回答,因为InstaSPIN团队中的某个人可以更好地提供帮助。

    此致,
    John