This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSDSK6713:项目文件3.1 v.\\MyProprojects\thrup4.pjt无效。 请选择其他项目或创建新项目。

Guru**** 2563530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/592926/ccs-tmdsdsk6713-the-project-file-c-ccstudio_v3-1-myprojects-thru4-pjt-is-invalid-please-select-a-different-project-or-create-a-new-project

部件号:TMDSDSK6713

工具/软件:Code Composer Studio

我在使用DSK6713打开/导入CCS v 3.1 上的项目文件时遇到错误。  

然后,当我尝试打开Internet上提供的示例程序时,就会出现这种情况

然后,当我创建一个时...就会发生这种情况。 我不明白它说了什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘉里

    CCCC2004是2005年的3.1。 您是否可以使用较新的版本? 当前版本为7.1 ,可从以下网址下载:
    processors.wiki.ti.com/.../Download_CCS

    如果您必须使用3.1 ,I将避免使用任何带有特殊字符的路径。 在所有三个捕获中,我都可以看到非ASCII字符。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。