This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640:CCS v7不支持XDS110调试器

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/592979/ccs-cc2640-ccs-v7-doesn-t-support-xds110-debugger

部件号:CC2640

工具/软件:Code Composer Studio

IDE:Win7 64位中的CCS v7 (版本:7.1 .0.0.0016万)。

SDK:BLE 2.2 ................................................................

JTAG:SensorTag DevPack XDS110

尝试调试固件,发现目标列表中没有XDS110调试器选项-只有XDS100v3 (3个选项)可用。 如何查找并选择XDS110调试器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCSv7支持XDS110。  在这种情况下,您正在使用的项目已配置为使用XDS100v3。  

    如果单击 左侧树中的"常规"。  然后,您可以更改右侧的连接。

    或者,如果已创建.CCXML文件并将其添加到项目中。  您可以双击它并更改连接:

    此致,

    John