This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640R2F:分配内存失败

Guru**** 2563480 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/592794/ccs-cc2640r2f-fail-to-allocate-memory

部件号:CC2640R2F

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我的项目基于simple外围设备OAD_offline项目,在项目中添加了大约10个任务和10个信号。 但在内存分配方面仍有困难。

我收到错误

#1.0099万-D程序将不适合可用内存。对分区"Group_1"大小0x430d进行定位运行失败。

内存分配表如下所示。

您能帮我解决问题吗? 如何为.data和.bss分配更多空间?

cc26xx_app_oad.cmd中无法分配的位置:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    几个小时后,我找到了答案。 在代码中有一些大型邮箱缓冲区,这些缓冲区被复制到RAM和闪存中,占用了SRAM中的所有空间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您发布更新,让我们知道您找到了答案,问题已解决。