请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:Energia 主题中讨论的其他部件:CC1350,
工具/软件:Code Composer Studio
我正在尝试为CC1350 Launchpad导入Energia草图,但遗憾的是设备未出现在列表中。 列表中只显示一个器件Energia MSP430板。
CCS版本:7.1 .0.0.0016万
Energia版本:18
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我一直在尝试。
最初我和你一样看到。 CCS中仅显示MSP430板。 我安装了CC13xx,但我仍然只在CCS中看到MSP430。 然后我进入了CCS的首选项,让它重新发现Energia,然后它展示了新的板。 因此,如果您更改了主板支持,您似乎需要发现Energia。
为此,我进入了输入草图对话框。 然后单击Energia版本旁边的"更多"按钮。
这将直接进入CCS首选项页面,以发现产品。 然后单击"重新发现"按钮进行刷新。
然后单击"确定",它将返回到上一个对话框,此时将显示新的板。