This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/ENERGIA:导入Energia草图时,设备未出现在列表中

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/592297/ccs-energia-device-not-appear-in-list-while-importing-energia-sketch

部件号:Energia
主题中讨论的其他部件:CC1350

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试为CC1350 Launchpad导入Energia草图,但遗憾的是设备未出现在列表中。 列表中只显示一个器件Energia MSP430板。  

CCS版本:7.1 .0.0.0016万

Energia版本:18

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Energia并不支持所有主板。 您需要运行Energia工具。 转到安装目录,找到Energia.exe并运行它。 工具打开后,转至工具->板->板管理器。 这将允许您添加对其他主板的支持。 我只是尝试自己执行此操作,但下载文件时出错。 我不确定这是一般问题还是特定于我的VPN和防火墙的问题。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在Energia中,我得到了所有的板,无论我下载了什么,但问题是在Energia草图导入过程中的CCS。  

    请参阅我在第一篇文章中附加的图像。  尽管Energia中有所有主板,但列表中只显示一个主板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我一直在尝试。  

    最初我和你一样看到。  CCS中仅显示MSP430板。  我安装了CC13xx,但我仍然只在CCS中看到MSP430。  然后我进入了CCS的首选项,让它重新发现Energia,然后它展示了新的板。  因此,如果您更改了主板支持,您似乎需要发现Energia。

    为此,我进入了输入草图对话框。  然后单击Energia版本旁边的"更多"按钮。

    这将直接进入CCS首选项页面,以发现产品。  然后单击"重新发现"按钮进行刷新。

    然后单击"确定",它将返回到上一个对话框,此时将显示新的板。