This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS Vs和CSL 3.0 6

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/592599/ccs-ccs-vs-and-csl-3-0-6

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

我是CCSv6的新手。

我想在eZdsp演示板上测试CSL v 3.0 6。  

我已经创建了一个项目,编译器选项还可以,但链接CSL 3.0 时出现问题。6

我不知道如何配置链接选项。 我搜索了文档,但没有发现任何帮助。

有任何提示?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paolo,
    您使用的是哪种设备?

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,
    C5515

    未定义的第一个引用
    文件中的符号
    ------------------- --------
    _gPIO_OPEN ./main.obj

    错误#1.0234万-D:仍存在未解析的符号
    错误#1.001万:链接期间遇到错误;未生成"DC2017_1.out

    >>编译失败
    Makefile:140:目标'D C2017_1.out '的配方失败
    gmake:***[DC2017_1.Out ]错误1
    gmake:由于错误,目标'all'没有重制。

    ****构建已完成****

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以发布您收到的链接器错误?

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    未定义的第一个引用
    符号 在文件中
    ------------------- --------
    _gPIO_OPEN ./main.obj

    错误#1.0234万-D:仍存在未解析的符号
    错误#1.001万:链接期间遇到错误;未生成"DC2017_1.out

    >>编译失败
    Makefile:140:目标'D C2017_1.out '的配方失败
    gmake:***[DC2017_1.Out ]错误1
    gmake:由于错误,目标'all'没有重制。

    ****构建已完成****
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已在包含搜索路径中添加C55XXCSL_LP,并且我已解决了问题

    谢谢
    Paolo