请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:Code Composer Studio
大家好,
我是CCSv6的新手。
我想在eZdsp演示板上测试CSL v 3.0 6。
我已经创建了一个项目,编译器选项还可以,但链接CSL 3.0 时出现问题。6
我不知道如何配置链接选项。 我搜索了文档,但没有发现任何帮助。
有任何提示?
提前感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
大家好,
我是CCSv6的新手。
我想在eZdsp演示板上测试CSL v 3.0 6。
我已经创建了一个项目,编译器选项还可以,但链接CSL 3.0 时出现问题。6
我不知道如何配置链接选项。 我搜索了文档,但没有发现任何帮助。
有任何提示?
提前感谢
抱歉,
C5515
未定义的第一个引用
文件中的符号
------------------- --------
_gPIO_OPEN ./main.obj
错误#1.0234万-D:仍存在未解析的符号
错误#1.001万:链接期间遇到错误;未生成"DC2017_1.out
>>编译失败
Makefile:140:目标'D C2017_1.out '的配方失败
gmake:***[DC2017_1.Out ]错误1
gmake:由于错误,目标'all'没有重制。
****构建已完成****