This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译选项/Pragma,为特定文件中的每个函数选择ARM/拇指 模式

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1093676/compilation-option-pragma-to-select-arm-thumb-mode-for-each-function-in-a-particular-file

您好,

当前,属性中的每个文件都有一个选项 ,用于选择处理器模式ARM /拇指。 在ARM中编译的文件很少,而在拇指模式中编译的其他文件所实现的代码是否会按预期工作(我们是否需要处理更多方面?)  

假设没有需要注意的额外内容,假设我们要决定模式的文件中的每个函数,是否有一些pragma可以执行? 这为选择每个功能的处理器模式提供了充分的灵活性。

我们正在使用tiarm clang作为编译器,并使用cortex R5作为设备  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    目前,可以选择 ARM /处理器模式中的每个文件的属性选项。 在ARM中编译的文件很少,而在拇指模式中编译的其他文件所实现的代码是否会按预期工作(我们是否需要处理更多方面?)  [/引述]

    是的

    如果不需要采取额外的措施,那么我们就可以在文件模式中执行某些操作,那么我们就可以决定是否可以执行每个文件? 它提供了为每个功能选择处理器模式的完全灵活性。[/QUOT]

    是的。 请参阅《编译器用户指南》的5.11 Tm6部分:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AHmMY6TEqqPycCEOnkvrqg__FUz-xrs__LATEST

    谢谢

    KI

    [/quote]