请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好,

当前,属性中的每个文件都有一个选项 ,用于选择处理器模式ARM /拇指。 在ARM中编译的文件很少,而在拇指模式中编译的其他文件所实现的代码是否会按预期工作(我们是否需要处理更多方面?)
假设没有需要注意的额外内容,假设我们要决定模式的文件中的每个函数,是否有一些pragma可以执行? 这为选择每个功能的处理器模式提供了充分的灵活性。
我们正在使用tiarm clang作为编译器,并使用cortex R5作为设备