Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题:TDA4VM中讨论的其他部件您好,
从XDC110调试器上的前一个会话中提取,
"调试器将尽可能保留现有的任何硬件断点。 它将执行此操作以重置CPU。 如果手动断开调试器与目标的连接,然后重新引导(电源循环),则在再次连接调试器时,它将重新应用断点。
唯一的问题是在调试器仍处于连接状态时重新引导设备(不建议这样做)。 这将强制调试器断开连接,但可能会使调试器处于不良状态,可能无法正确地重新应用断点。 因此,当断点实际未设置时,可能会显示为已设置断点。 手动切换断点可以解决此问题。 在任何情况下,都不建议以这种方式强制调试器断开连接。"
对于具有集成 调试器(如TDA4VM)的EVM,是否可以断开 调试器? (我假设 删除USB不会断开调试器的连接)