This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XDC110:带有集成调试器的HW断点

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1097350/xdc110-hw-break-point-with-integrated-debugger

主题:TDA4VM中讨论的其他部件

您好,  

从XDC110调试器上的前一个会话中提取,  

"调试器将尽可能保留现有的任何硬件断点。 它将执行此操作以重置CPU。 如果手动断开调试器与目标的连接,然后重新引导(电源循环),则在再次连接调试器时,它将重新应用断点。

 

唯一的问题是在调试器仍处于连接状态时重新引导设备(不建议这样做)。 这将强制调试器断开连接,但可能会使调试器处于不良状态,可能无法正确地重新应用断点。 因此,当断点实际未设置时,可能会显示为已设置断点。 手动切换断点可以解决此问题。 在任何情况下,都不建议以这种方式强制调试器断开连接。"  

对于具有集成 调试器(如TDA4VM)的EVM,是否可以断开 调试器? (我假设 删除USB不会断开调试器的连接)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Daviel:

    在XDC110调试器上的先前对话中继续,

    您的帖子中没有指向之前讨论的链接。

    是否有断开 调试器的方法

    如果有人建议 "断开调试器",我不认为这并不是指物理上的断开,而是指通过CCS断开(和连接)。即,'Run'(运行)->'Disconnect Target'(断开目标)或'Run'(运行)->'Connect Target'(连接目标)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果406.5109万如果有人建议 "断开调试器",我认为他们不会"断开调试器",即,"运行"目标连接",",指"目标连接",指"运行。

    Kier是正确的。  

    谢谢

    KI