请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
在Code Composer文档中,介绍了将“包括”添加到项目的过程。 我在Code Composer帮助手册中找不到有关向项目添加“包括”的说明。
我在所附的Word文档中使用了以下步骤。 这是否是将"包括"添加到项目的正确方式?
谢谢 e2e.ti.com/.../CCS-Adding-an-Includes-LInk-to-the-Project-_2800_1_2900_.docx</s>2900