This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 将包含文件添加到CCS项目

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1098112/adding-includes-files-to-a-ccs-project

在Code Composer文档中,介绍了将“包括”添加到项目的过程。 我在Code Composer帮助手册中找不到有关向项目添加“包括”的说明。

我在所附的Word文档中使用了以下步骤。 这是否是将"包括"添加到项目的正确方式?

谢谢        e2e.ti.com/.../CCS-Adding-an-Includes-LInk-to-the-Project-_2800_1_2900_.docx</s>2900

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    CCS添加项目的包含链接(1).docx

    是的,这是将包含搜索路径添加到项目的正确方法。

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    您是否还知道Code Composer User Documentation (Code Composer用户文档)中是否有一个位置也显示了将包含文件添加到项目的过程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未在CCS用户指南中明确说明。 用户指南部分6.1 .3.1 .2引用了编译器用户指南,该指南在各种编译器生成选项(例如包括搜索路径)中有更多详细信息。 但是,文档中关于如何通过CCS GUI显式执行此操作的部分内容存在差距。