This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:Code Composer Studio 崩溃(版本:11.2.0.00007)

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1106198/codecomposer-code-composer-studio-crashes-version-11-2-0-00007

器件型号:CODECOMPOSER
Thread 中讨论的其他器件:CCStudio

您好!

我在 Ubuntu 上安装了 CCS。 然后、我启动 CCS、看起来是这样的。

然后我单击 Project Explorer、它会崩溃并关闭。 我尝试了一个新的工作区、结果相同。

重新安装并更新后、它可以正常工作、直到我关闭 CCS 并再次打开它、然后出现相同的问题。

有人知道如何解决这个问题吗? 我附加了.dmp 文件

此致、

Dominik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dominik、您好!

    我没有看到任何附加的*。dmp 日志。 但是、当调试器崩溃时、通常会生成.dmp 日志。 您的崩溃是 IDE 崩溃。 您能否提供 Eclipse 错误登录 /.metadata/.log?

    此外、请提供所使用的确切 Ubuntu 版本和确切的 CCS 版本。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我希望附件这次能正常工作。

    我将 Ubuntu 22.04与 CCS 11.2.0.00007结合使用

    e2e.ti.com/.../7802.ccs.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我相信这是罪魁祸首:

    java.lang.IllegalArgumentException:无法识别 GtkSocket。 确保您使用的是正确的手柄和 GTK 版本3。

    似乎缺少依赖关系。

    我还可以在 Ubuntu 22.04环境中重现崩溃。 请注意、CCS 11.2不正式支持 Ubundi 22.04。 我将看到我是否可以在我的环境中使其正常工作。 一旦我这么做、我就会告诉你。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下步骤为我解决了该问题:

    打开终端并运行以下命令:

    >导出 GDK_backend=x11

    然后从终端浏览到 /ccs/eclipse 并运行:

    >./CCStudio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    供参考-下个月即将发布的 CCS 12.0.0版本将对此问题提供更永久性的修复。

    谢谢

    Ki